This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF855:ESD

Guru**** 2809575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/868036/cdcvf855-esd

器件型号:CDCVF855

您好,团队

使用 CDCVF855PW 时、我的客户需要知道 ESD 参数、数据表中未提供该参数。 您能不能帮助提供参数值。 谢谢你。

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在资质审核报告中找到它们。  

    HBM:4000V

    MM:200V

    CDM:1500V