This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594输出功率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/867694/lmx2594-lmx2594-output-power

器件型号:LMX2594

大家好。 我对 LMX2594有以下问题:

我使用的是50欧姆的上拉电阻器。 2GHz 左右的输出功率约为8dBm、这与数据表中的输出功率基本相同、但10-14ghz 中的输出功率仅约为10dBm、这远不在数据表中。 这可能是什么原因?

2.使用电阻器拉 IIUP 时、输出引脚的电压是多少? 我现在的电压约为1.8V 是否正确?

3.I 从0-31和48-63增加电源控制字 OUT_Pwr、输出功率不会按顺序增加。 输出 pwrr 可能是10时的最大值或20时的最大值。 并随频率变化。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、检查测试电缆或探头 带宽。

    2、我没有不同频率下的偏置数据、但我认为它可以用于输出引脚上的1.8V 偏置。

    3、是的。 LMX2594数据表显示了图20中的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    图20告诉我们、最大功率设置不是63、而是大约31。

    在14GHz 下测量输出功率非常复杂、应考虑电缆损耗、布线损耗和 SMA 连接器损耗。  

    如果您需要更高的功率、请使用电感器上拉。