This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:LMK04208配置

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/864296/lmk04208-lmk04208-configuration

器件型号:LMK04208

大家好、

我的一位客户将 LMK04208用于 ZCU111 Xilinx RFSoC。 所需的输出时钟频率如下所示。

  1. OUT0 -> 7.68MHz
  2. OUT1 -> 7.68MHz
  3. OUT2 -> 245.76 MHz
  4. OUT3 -> 491.52 MHz
  5. OUT4 -> 491.52 MHz

 输入:

CLKIN0 -> 122.88 MHz

CLKIN1 ->端接在连接器中  

客户要求是:将10MHz 馈送到 CLKIN1。 请勿使用 CLKIN0。

客户已获得所需配置的值。 您能否查看/验证附加的配置?

此致、Shinu Mathew。