This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:TRF3765低功耗

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/864116/trf3765-trf3765-low-power

器件型号:TRF3765

下面是我使用的 TRF3765通道、Lo 的最大输出功率仅为-28dBm、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    歌曲:

    根据您的输入、我假设器件编程到适当的频率、并且输出信号太低。  我通常会重点介绍输出网络。  我无法看到整个输出网络、但看起来您正在模仿 TI EVM 方法。  确保对任何给定通道的正端口和负端口进行偏置。  我还在输出端看到一些串联电阻器、无法准确地分辨这些值。  只需确保您不会引入分压器损耗。

    输出网络是否正常。  仔细检查通道启用/禁用上的 SPI 编程。  您可能无意中禁用了给定通道的输出缓冲器、这将导致低输出功率。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hopper:

        更新一些信息:

    附件 为完整版、请帮助检查;

    我只想使用 TRF3765 为混频器 HMC218B 提供 LO 信号;

    3.如果只能使用正端口 LOP1,不能使用负端口 LOM1,则我设计了一个兼容的设计;

    4."确保对任何给定通道的正端口和负端口进行偏置"的含义是什么";

     

    如果 TRF3765引脚18 (EXTVCO_IN)必须具有输入信号;

     

    下面是我的 SPI 命令、请检查错误:

      /overlay/upper/usr/sbin/a.out w 54100289    //reg 1.

      /overlay/upper/usr/sbin/a.out w b            //reg3.

      /overlay/upper/usr/sbin/a.out w 800E00C      //reg4

      /overlay/upper/usr/sbin/a.out w 1D8E968D    //reg5

      /overlay/upper/usr/sbin/a.out w C671100E    //reg6

      /overlay/upper/usr/sbin/a.out w 88A0866A    //reg2

    在执行这些命令之后,使用信号分析器,我可以看到信号电平大约为-28dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0247.loop_5F00_filter_5F00_sch_5F00_20191211.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    歌曲:

    我查看了仅与输出网络相关的原理图。  您不能仅偏置 OUTP 端口并将 OUTM 端口保持未连接状态。  即使您不想使用该端口、您仍需要将其与 OUTP 端口类似。  在耦合电容器之后、为接地提供50欧姆负载。

    根据问题5、您无需在 EXTVCO 上注入信号。

    我没有明确检查/检查编程、但我只是想确保您在 LO 端口1上启用缓冲器。  如果未使用 LO 端口2、3、4的缓冲器、则应将其断开。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hopper:

         感谢您的回复。

          我将像您说的。一样处理 LO 输出

         关于"如果未使用 LO 端口2、3、4的缓冲器、则应将其断开。" ,如何分离未使用的 LO 端口。

          我测量的其他端口2、3 4都具有相同的信号电平、因此我想其他端口不是分开的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    歌曲:

    当我说分离时、我是说 SPI 编程会关闭这些通道的缓冲器。  由于您没有使用这些通道、因此最好在 器件内部关闭缓冲器。  在实践中、这些通道没有任何偏见、它们也会有效关闭。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

        我只使用 LO1、但为什么我可以在其他 LO 通道上测试信号、LO2、3、4也具有-28dBm 的信号电平;

        如何 在器件内部关闭缓冲器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
        哪个寄存器影响最大功率;

        2.如果 Fpfd 影响功率?

        如果环路滤波器会产生功率

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个寄存器影响最大功率;

    RJH>>我正在引用寄存器4、位12-15。  这些是每个通道的断电位。  如果您不小心将缓冲器1断电、您将看到输出功率显著下降。

        2.如果 Fpfd 影响功率?

        如果环路滤波器会产生功率

    RJH>>不对两者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       我将 寄存器4、位12-15设置为1111、LO1输出功率为-23dBm、设置为0001输出功率为-33dBm、设置 YO 1110、输出功率为-27dBm、

        测试结果是否正常?

        2.如果我们需要设置其他寄存器吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    歌曲:

    -23dBm 的输出功率太低。  如果您明确知道频率锁定在目标上、则 SPI 编程必须正确。  除了 PWD_buff 控件之外、我不能想到会像报告的那样严重限制输出功率的任何东西。  在2GHz 左右的单个端口上、正常输出功率应约为-3dBm。

    请仔细检查您的 P/N 两侧是否均已正确偏置。  即使只使用一个端口、两侧也需要偏置。

    检查信号输出的相位噪声。  如果外观合理、则器件可能已正确锁定。  如果它看起来像跳跃或相位噪声非常差的"奇怪"、那么器件可能不是真的锁定了。  非锁定信号的传播性质可能看起来像低振幅。

    我建议您获取 TRF3765 EVM 并检查该电路板的性能。  该板将确保硬件和软件设置正确。  您可以通过 TI 网站或与当地的 TI 销售代表联系、以帮助您获得电路板。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

        如果我们有其他 CAN 可以尝试吗?

        电流最大功率和目标功率之间的差异太大。 我们应该发现一个非常严重的问题

        然而。

    谢谢!