This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:EEPROM 最小数据保留时间

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/866457/lmk03328-eeprom-minimum-data-retention-time

器件型号:LMK03328

您好!

EEPROM 的最小数据保留时间是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计目标 > 10年。

    但请注意、LMK03328 EEPROM 的最大写入次数为100、因此无法保证 EEPROM 编程成功的次数更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn。

    您是否有关于温度依赖性的更多详细信息?

    根据"设计目标"、您意味着这是我们指定的最短保留时间?
    是否以任何方式对其进行了测试和保证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?OPN=LMK03328RHSR&CPN=&partNumber=LMK03328#resultstable

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn。

    我知道估算器工具、但我看不到它是如何回答我的问题的。
    是否有任何关于我缺失的 EEPROM 保留时间的参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么问题就变成了" LMK03328可靠性 测试是否包括 EEPROM 加电?"  需要与 CQE 进行双重检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus、您好!

    在推荐的温度条件下、LMK03328的 EEPROM 保持时间至少为10年。 此外、还有 CRC 功能、用于检查 EEPROM 是否正常工作。 因此、如果 EEPROM 发生故障、您将能够知道它。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Hao!