This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:低温时锁定松动

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/865196/lmx2572-loosing-lock-at-low-temperatures

器件型号:LMX2572

我在宽温度范围内使用 LMX2572。 在室温下启动运行时、PLL 在低于-35°C 的温度下经常失锁(在高达数据表限制的高温下没有问题)。 如果我只向寄存器0发送 CAL 命令、PLL 就会重新锁定、而不会出现任何问题。 在此我的报告中、我观察到相关寄存器 R16、R19和 R20在事件前后包含相同的值。 因此、松开 PLL 锁定似乎不是 CAL 问题。

由于锁定丢失和以下 CAL 命令会导致位错误、有时甚至会导致数据流中的帧丢失、因此最好了解背后的机制以找到某种解决方法。 有人有什么想法吗?

谢谢你

Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您能否提供您的 TICS Pro 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你的答复。 我不使用 TICS Pro。 我的设计具有自己的控制器。 请参阅下面的寄存器内容。 我想您可以将其直接导入 TICS Pro。 我的板具有50MHz 参考时钟

    Holger

    R125   0x7D2288
    R124   0x7C0000
    R123   0x7B0000
    R122   0x7A0000
    R121   0x790000
    R120   0x780000
    R119   0x770000
    R118   0x760000
    R117   0x750000
    R116   0x740000
    R115   0x730000
    R114   0x727802
    R113   0x710000
    R112   0x700000
    R111   0x6F0000
    R110   0x6E0000
    R109   0x6D0000
    R108   0x6C0000
    R107   0x6B0000
    R106   0x6A0007
    R105   0x694440
    R104   0x680000
    R103   0x670000
    R102   0x660000
    R101   0x650000
    R100   0x640000
    R99   0x630000
    R98   0x620000
    R97   0x610000
    R96   0x600000
    R95   0x5F0000
    R94   0x5E0000
    R93   0x5D0000
    R92   0x5C0000
    R91   0x5B0000
    R90   0x5A0000
    R89   0x590000
    R88   0x580000
    R87   0x570000
    R86   0x560000
    R85   0x550000
    R84   0x540000
    R83   0x530000
    R82   0x520000
    R81   0x510000
    R80   0x50000
    R79   0x4F0000
    R78   0x4E0001
    R77   0x4D0000
    R76   0x4C000C
    R75   0x4B0800
    R74   0x4A0000
    R73   0x49003F
    R72   0x480001
    R71   0x470081
    R70   0x46C350
    R69   0x450000
    R68   0x4403E8
    R67   0x430000
    R66   0x4201F4
    R65   0x410000
    R64   0x401388
    R63   0x3F0000
    R62   0x3E00AF
    R61   0x3D00A8
    R60   0x3C03E8
    R59   0x3B0001
    R58   0x3A9001
    R57   0x390020
    R56   0x380000
    R55   0x370000
    R54   0x360000
    R53   0x350000
    R52   0x340421
    R51   0x330080
    R50   0x320080
    R49   0x314180
    R48   0x3003E0
    R47   0x2F0300
    R46   0x2E07F3
    R45   0x2DCE00
    R44   0x2C3FA3
    R43   0x2B0000
    R42   0x2A0000
    R41   0x290000
    R40   0x280000
    R39   0x2703E8
    R38   0x260000
    R37   0x250305
    R36   0x240034
    R35   0x230004
    R34   0x220010
    R33   0x211E01
    R32   0x2005BF
    R31   0x1FC3E6
    R30   0x1E18A6
    R29   0x1D0000
    R28   0x1C0488
    R27   0x1B0002
    R26   0x1A0808
    R25   0x190624
    R24   0x18071A
    R23   0x17007C
    R22   0x160001
    R21   0x150409
    R20   0x145848
    R19   0x1327B7
    R18   0x120064
    R17   0x110083
    R16   0x100080
    R15   0x0F060E
    R14   0x0E1840
    R13   0x0D4000
    R12   0x0C5001
    R11   0x0BB018
    R10   0x0A10F8
    R9   0x091004
    R8   0x082000
    R7   0x0700B2
    R6   0x06C802
    R5   0x0530C8
    R4   0x040A43
    R3   0x030782
    R2   0x020500
    R1   0x010808
    R0   0x00211C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您的配置很好、我不知道为什么您在低温下失去锁定功能时遇到问题。

    R16、R19和 R20保持不变是正确的、因为这些是您写入器件的值。  

    只是想澄清一下:

    您提到的温度是温度室温度?

    2.您没有在低温下使用 CE 引脚打开/关闭它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    广告1。 温度是在单元的温度参考点测量的。 芯片的温度可能会高2或3度。

    广告2。 CE 未切换。 我只监视锁检测输出、如果它变为低电平、则发送 CAL 命令。

    如果调制关闭并且我监控干净的载波、我注意到、即使在 PLL 失锁之前的很长时间、相位噪声也在低温下增加。 尤其是环路带宽内的频谱部分会上升。 远距离载波频谱保持 良好。 我想这可能暗示相位检测器比 VCO 有问题。

    Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我使用您的配置测试了一个电路板、在冷启动时没有解锁问题。 我首先将器件锁定在30C、然后将温度降低到-40C。

    相位噪声在冷时发生了一点变化、这是正常的、是预期的。

    在下图中、浅蓝色布线=-40C;深蓝色布线= 30C。