This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:功率单位 dBm 与电压单位之间的关系

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/866661/lmx2592-the-relationship-between-power-unit-dbm-with-voltage-unit

器件型号:LMX2592

您好!

请告诉我如何将 dBm 转换为电压 V? 根据定义、  

dBm=10log(mW)、因此我们可以计算功率值、然后通过电阻器负载计算得出电压值、U^2/R= P 不是正确的? 


但通过下面的帖子、我不知道如何翻译。 它参考了:对于 Vbias 3.3V 的单端输入、这意味着它需要最小2.3V 和最大4.3V

转换为等效的 dBm、它需要17dBm 的最小值和最大值22dBm 的最大值 还有其他解决方案或公式需要转换吗?

此致 
Kailyn



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除直流偏置、仅关注负载摆幅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayilyn、

    如果您的问题仅为 dBm 至电压转换、您已经有了答案:

    dBm=10log(mW)、因此我们可以计算功率值、然后通过电阻器负载、V^2/26= P 来获取电压值。