This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2767475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/866638/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

您好!

我们需要使用 FPGA (Xilinx SPATAN6)   通过 SPI 方式同时配置5个 LMX2595芯片; 由于5个芯   片的配置参数相同并减少了 FPGA 引脚的使用、因此我们计划仅使用 FPGA 的3个引脚来连接相应引脚(SLK、SDI、CSB)的5个 LMX2595芯片。  FPGA 引脚的最大输出电流约为10mA。  用一条线路驱动5路是否可行?   如果不可行、是否有超过1点的相应驱动器芯片来满足此类设计? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单单元 LMX2595 +射频放大器解决方案可以节省您的资金。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    SPI 接口引脚为高阻态 CMOS 输入、消耗的电流非常小。 FPGA 应该能够驱动5个 SPI。 不过、我建议您使用 TI.com 中提供的 IBIS 模型进行仿真、以确保保持信号完整性。