This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:VCO 频率噪声发射

Guru**** 2554380 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/863892/lmk04828-vco-frequency-noise-emission

器件型号:LMK04828

大家好、

我从事 WI 产品工作的客户担心 LMK04828在 VCO 频率下会发出不可接受的噪声级别、因此他们需要处理噪声抑制/磁片。

您是否有任何解决方案可以在没有纸张的情况下抑制噪声?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki、

    我不知道。  您可能会发现、如果您更改输出格式、可能更改为 LVDS、则可以降低噪声。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean San:

    请确保 EVM 存在问题吗? 是否可以 用更现实的方法解决它? 格式更改不会解决客户的问题。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 EMI 测试中有多少 dB 违例?

    如果输出格式更改未得到任何改进、则没有寄存器设置可以帮助解决 VCO 频率的 EMI 问题。

      但屏蔽盒会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的客户已使用 LVDS 输出格式、因为它消耗的电流更少。 如果除了屏蔽盒之外还有其他解决方案、我将不胜感激。 否则、我将关闭此线程。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源滤波器不仅需要屏蔽盒、还必须考虑如何隔离这些敏感电路的此类 VCO 频率。

    感谢您在结束本主题之前提出的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    好的。 感谢你的帮助。

    此致、

    Itoh