This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2EVM:用于计算的器件特定值

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/864249/cdcm6208v2evm-device-specific-values-for-calculations

器件型号:CDCM6208V2EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2595

尊敬的 TI:

我在著作《PLL 性能、仿真和设计第五版》中工作,作者为 Dean Banerjee。

我正在尝试复制 CDCM6208V2的第27章中的相位噪声计算。

但是、我缺少了一些计算所需的特定于器件的值。

  

具体而言:

PN1Hz 和 PN10Hz。

VCO_1k Hz、VCO_10kHz、VCO_FLR

或者 n3、n2、n0值也会起作用。

您是否具有 CDCM6208V2的这些值

 此致、

Shadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadi、

    恐怕我们无法为此器件提供这些值。 LMX2594/LMX2595等 LMx 产品通常提供这些数字。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的快速回复。

    我忘了说我是都柏林大学学院的硕士学生。

    这些值将仅用于学术目的、作为我关于多标准时钟生成的论文的一部分。  

    如有必要、我还愿意签署 NDA。   

    此致、

    Shadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadi、

    我们没有 VCO 相位噪声的特性数据、但对于典型值、您可以从图8中读取。 在60Hz 环路带宽下、超过1kHz 的相位噪声主要由 VCO 噪声决定。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    只是想澄清一下、哪个文档中的图8?

    谢谢、

    Shadi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表: www.ti.com/.../cdcm6208.pdf