请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCM6208V2EVM 主题中讨论的其他器件:LMX2594、 LMX2595
尊敬的 TI:
我在著作《PLL 性能、仿真和设计第五版》中工作,作者为 Dean Banerjee。
我正在尝试复制 CDCM6208V2的第27章中的相位噪声计算。
但是、我缺少了一些计算所需的特定于器件的值。
具体而言:
PN1Hz 和 PN10Hz。
VCO_1k Hz、VCO_10kHz、VCO_FLR
或者 n3、n2、n0值也会起作用。
您是否具有 CDCM6208V2的这些值
此致、
Shadi