This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:LMK01801 -寄存器读回

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/863940/lmk01801-lmk01801---register-readback

器件型号:LMK01801

大家好、团队、

我们是否有方法从 LMK01801读回寄存器?

为了确保寄存器被正确写入、您会建议什么?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落

    不,我们没有办法做到这一点。

    但是、当人们问这个问题时、他们通常希望验证部件是否响应编程命令。  通常、我们所做的是稍微切换掉电、并查看对电流消耗的影响。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的确认。

    问题是、中的部件对命令没有响应。

    LMK 已经在原型上、他们正在对其进行调试。

    我们不得不说,没有回读。

    谢谢、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落

    尽管回读是检查编程是否正常的一种方法、但也有断电/上电方法等替代方法。

    对于编程问题、它不起作用的最常见原因是:

    1:器件由引脚断电

    2. 过滤器被放置在编程线路上,输入端压摆率非常差。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的附加说明。

    关于断电/上电、我想您应该检查断电位并查看电流变化、但您可能意味着其他一些东西。 您能否更好地解释一下您将使用"断电/上电调试"进行测试的内容?

    谢谢、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障排除步骤:

    1、电源

    2,上电引脚状态(SYNC0、SYNC1、EN_PIN_CTRL) :默认设置,SYNC 引脚上的低电平将使所有输出静音。

    3、串行 MICROWIRE 时序

    4、尝试打开或关闭一个输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。

    有些电路板正在工作、因此存在一些"微妙"问题。

    我们正在对其进行调试。

    如果我有更多信息或其他挑战、我将解决这些问题。

    谢谢、

    日落