This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:TICS Pro:向导不工作

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/862987/cdci6214evm-tics-pro-wizard-not-work

器件型号:CDCI6214EVM
主题中讨论的其他器件:CDCI6214CDCE6214-Q1

您好!

如何使 CDCI6214向导正常工作?

关于 TICS Pro:  
-版本:1.6.10.0 (2019年11月25日)
构建日期:19年7月20日
-部件版本:2018-03-28

即使执行了向导、这些设置也不会反映在方框图中。
我在日志中看到 Python 错误、但我不知道它可以解决什么。
什么是使其正常工作的解决方案?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede、

    在之前的 Ticspro 更新过程中、向导页面的 python 文件丢失。 现在、请使用随附的配置文件(旧版本) :e2e.ti.com/.../8130.CDCI6214.zip

    在工具栏中、转到"选择设备"->"导入用户设备"、然后选择 zip 文件。 然后转至"选择器件"->"用户器件"->"CDCI6214"。

    我们将在下一次 Ticspro 更新之前解决此问题。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、  

    感谢你的答复。

    我尝试了您的答案的内容、但我得到了以下错误。

    -访问设备 INI 文件时出错
    找不到以下文件...

    您知道该课程吗?

    我还有一个问题。
    为什么在最新的 TICS Pro 中删除 CDCI6214 FOD?

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede、

    我刚试过一次、对我来说很有用。 我将再次附加该文件: e2e.ti.com/.../0647.CDCI6214.zip

    如果仍然无法正常工作、请转至 C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generator-抖动 消除器(单环路)\CDCI6214

    然后删除原始文件并从 zip 文件夹中手动复制文件。

    是由于我们取消了 FOD 特性、因此在较新版本中删除了 FOD。 我们收到并验证了故障报告、在某些频率下 FOD 输出有时不准确。 我们正在进行数据表修订。 CDCI6214只应视为整数器件。 对于小数除法、请改用 CDCE6214-Q1。 两者是引脚兼容的。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    很抱歉我迟到了。

    谢谢你。 您的建议解决了该问题。

    我知道 CDCI6214只能使用整数除法器。
    CDCE6214-Q1是分数 N PLL 器件。

    我正在等待数据表更新。

    此致、

    Kaede Kudo