This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571 VCO 和 BUF

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/866019/lmx2571-lmx2571-vco-and-buf

器件型号:LMX2571

尊敬的 TI 团队:
  1、客户能否关闭 LMX2571的内部 VCO 以及如何关闭?

  2、客户使用了 LMX2571的 BUF、他们发现了伪波、客户可以为伪波做些什么?

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、LMX2571支持 PLL 模式下的外部 VCO。 在 PLL 模式下、内部 VCO 及其相关的电荷
    电荷泵断电。

    R24.5
    EXTVCO_SEL_F2
    选择合成器模式(内部 VCO)或 PLL 模式(外部 VCO)运行。
    0 =合成器模式
    1 = PLL 模式

    2、如果 LMX2571和 VCO 的输出正常、  请尝试检查缓冲器上的电源噪声。