This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595evm、MSP430F5529

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, LMX2595EVM, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/863763/lmx2595evm-lmx2595evm-msp430f5529

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529LMX2595

您好、先生、在 LMX2595EVM 的参考设计板中、由于我要制作自己的 PCB、参考设计板中有 MSP430F5529控制器。

1) 1)我是否知道 控制器将哪些确切引脚连接到 LMX2595 IC。  

2) 2)什么类型的晶体用作 MSP430F5529控制器的时钟。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    您可以在 EVM 用户指南的原理图部分中查看此内容。

    2.我认为这是一个24MHz 的晶振。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 EVM 用户指南原理图、没有控制器。 未提供参考设计电路板的原理图。 通常、LMX2595EVM 通过 GUI 进行控制、其中参考设计板用作 GUI 和 LMX2595EVM 之间的干扰。 为了制造我们自己的 PCB 或电路板、应针对所需的频率对参考主板上的 MSP430F5529控制器进行编程。  

    1) 1) MSP430F5529的 P3.3、P3.4、P2.7以外的引脚连接 LMX2595 IC 所需的所有其他引脚。

    提前感谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Singam:

    要对 LMX 器件进行编程、需要引脚24 CSB;引脚17 SDI 和引脚16 SCK。  

    如果您需要读回写入的寄存器、还需要引脚20 MUXOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,没关系。 现在、MSP430F5529的 P3.3数据输出(UCA0SIMO)等引脚 连接 到 LMX 器  件的 SDI 引脚、P3.4数据输入(UCA0SOMI)将用于 MUXOUT、P2.7串行时钟输出(UCA0CLK)将连接到 LMX 器件的 SCK。 除了这些连接外、还需要为 IC LMX2595连接任何其他连接。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Singam:

    不要忘记 CSB 引脚。