This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:是否可以同时输出两个电平的信号?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310, LMK00101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/864371/cdclvc1310-is-it-possible-to-output-two-levels-of-signals-at-the-same-time

器件型号:CDCLVC1310
主题中讨论的其他器件: LMK00101

尊敬的团队:

当使用 CDCLVC1310作为时钟缓冲器时、输入电压电平为3.3V。 如果我们希望在一个芯片上同时获得1.8V 和3.3V 电压输出信号。

此芯片是否支持此功能? 如果没有、 您能否 推荐支持此功能的芯片?

B&R

朱利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    LMK00101可以支持它。 使用 CDCLVC1310是不可能的。  

    此致、
    通道