This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:LMK04803是否可以配置为抖动衰减器?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/863901/lmk04803-can-the-lmk04803-be-configure-as-a-jitter-attenuator

器件型号:LMK04803

您好!  

该器件非常适合我的应用、因为我可以使用它来生成1GHz、2GHz 和同步脉冲。 如果我也可以将其重新配置为基准抖动清除器、那将是完美的。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    是的、这可以用作抖动清除器。

    为此、为 PLL1放置一个低噪声 VCXO、并使用它来衰减抖动。  然后、PLL2具有一个由 VCXO 噪声决定的干净基准、然后您可以根据需要生成任何频率。


    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、任何 PLL 都可以是抖动衰减器。  有关 此 e2e 部分、请参阅文件中的选择 PLL 环路带宽文档部分。

    请注意、使用双环路模式允许使用 VCXO 执行抖动消除/抖动衰减。  这是我们通常称为抖动消除或抖动衰减器的模式、但单环路模式(仅使用 VCO)可以根据您的要求执行该操作。

    73、
    Timothy