请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 大家好、我们的设计采用了 LMK04828B、OSCin 输入122.88MHz LVDS 信号。 但无法使用 SPI 端口读回寄存器值、也无法从任何输出输出输出输出任何频率时钟 port.please 帮助我了解我们的设计有什么问题。作为附件、您可以找到 Y5作为 LMK04828的输入时钟。非常感谢 much.e2e.ti.com/.../LMK04828-_2D00_-Clock-Cleaner_2D00_sts.pdf