This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:LMX2491评估板

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2492EVM, LMX2491
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/864377/lmx2491-lmx2491-evaluation-board

器件型号:LMX2491
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492LMX2492EVM

大家好、团队、

我确实看到 LMX2491 评估板不可购买。 仅 LMX2492可用。

测试 LMX2491有哪些选项

如果 LMX2492是唯一的选项、如何比较结果?

高达6GHz 的性能是否相同?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、

    正确、高达6GHz 的性能与 LMX2492相同。 当射频输入频率等于或低于6GHz 时、用户可以使用 LMX2492EVM 评估 LMX2491或 LMX2492的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    日落