This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806BEVAL:评估板 PCB CAD 文件

Guru**** 2992690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/864693/lmk03806beval-evaluation-board-pcb-cad-file

器件型号:LMK03806BEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK03806

亲爱的人、您好:

最近、我们购买了用于时钟生成应用的 LMK03806芯片。  

我们手头上有一个用于预测量的 LMK03806评估板(2011-08-29)。  

在绘制 PCB 布局时、我们对评估板中实现的 PCB 布线有疑问。 如图所示、所有 CLK 输出布线都具有3级宽变阻。 我们使用标尺测量从芯片 CLK 输出到 PCB 边缘 SMA 端口的布线宽度。 最内部的布线宽度约为8~12mil、中间布线宽度约为20mil、最外部的布线宽度为40mil。 为了减少信号的反射、CLK 输出布线阻抗应保持在50欧姆的恒定值、对吧?  

此评估板是否有任何 CAD 文件、以便我们可以根据 PCB 布线几何形状进行一些信号完整性仿真?

非常感谢您的关注!

此致、

吴汉