This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:时钟发生器:它可以执行的高测试时钟输出是什么

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/863961/ne555-clock-generationg-what-is-the-hightest-clock-output-it-can-do

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件: LMC555TLC555

您好专家、

我的客户正在寻找一款节省成本的器件来生成时钟输出、以驱动开环中的功率级。 他们发现 NE555的描述表明它可以生成受100kHz 限制的时钟。 您能为我们确认一下吗? 他们希望以更高的时钟速率运行、我是否可以知道应用电路中更高频率的限制是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    以下是超过100kHz 的示例数据(与数据表中的图14格式相同)。 在100kHz 以上、采样和批次之间的差异将增大。 这使得输出频率精度降低。 另请参见1k (Ra+2*RB)如何达到接近300kHz 的限制。  

    TLC555和 LMC555的时钟频率可远高于100kHz。 这两个器件的使用频率应超过100kHz。