This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4845:除了 BQ4845之外、是否还有其他器件具有相同的功能?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, BQ4845, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/863815/bq4845-besides-of-bq4845-can-give-a-power-failure-warning-is-there-another-device-have-the-same-function

器件型号:BQ4845
主题中讨论的其他器件:BQ32000BQ32002

您好、先生、

我正在寻找具有断电和上电事件警告的 RTC 器件。 我查看了 BQ4845数据表、认为它可以实现此功能。 请问 BQ32000和 BQ32002也能实现相同的功能吗? 或者您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    BQ32000和 BQ32002具有备用电源、但我不相信它们会发出断电警告。 如果您正在寻找该功能、则应选择 BQ4845。