This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:向 I/Q 解调器和放大器馈送 LO 信号;由 LMX2582生成的调制器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370417, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/863024/lmx2582-feeding-lo-signal-to-i-q-demodulator-modulator-generated-from-lmx2582

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:TRF370417

我使用 LMX2582为4GHz 至5GHz 范围内的 IQ 解调器(ADL5380)/调制器(TRF370417)生成 LO 信号。

正如我看到的、LMX2582的响应中包含谐波。尽管在数据表中提到了25dBc 的三次谐波、因此我是否可以使用 LMX 之后的滤波器为解调器提供干净的 CW?

如果不需要它、那么它在降压和升压转换期间的副作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、shivakant、

    谐波频率非常高、从8GHz 到10GHz、我认为它们不会给系统带来问题。