Other Parts Discussed in Thread: LMK01801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK01801 尊敬的 TI 团队:
问题1:通过将 CLKout12/12*连接到 CLKin0/0*,是否可以使用 LMK01801获得8*1045*8=66880的最大时钟分频比? 此方法是否存在任何担忧或潜在风险?
问题2:如果上述方法正常、能否在 LK01801的输入(CLKin1/1*)之前有一个2:1多路复用器来发送时钟信号或数据信号? 对于时钟输入、 分频比为1至66880。 如果是数据输入、分压器分压比为1。
期待您的回复。