This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:CLKout12/12*连接到 CLKin0/0*

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/862838/lmk01801-clkout12-12-connected-to-clkin0-0

器件型号:LMK01801
尊敬的 TI 团队:
问题1:通过将 CLKout12/12*连接到 CLKin0/0*,是否可以使用 LMK01801获得8*1045*8=66880的最大时钟分频比? 此方法是否存在任何担忧或潜在风险?
问题2:如果上述方法正常、能否在 LK01801的输入(CLKin1/1*)之前有一个2:1多路复用器来发送时钟信号或数据信号? 对于时钟输入、 分频比为1至66880。 如果是数据输入、分压器分压比为1。
期待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    魏东

    LMK01801具有两个输入、因此我认为这些输入级联没有问题。  我认为、由于它源自相同的时钟、因此组之间的串扰不应成为问题。  我认为最好这样做、因为您可以从 CLKout12驱动 CLKin0、因为较小的分频器可能具有更好的本底噪声、并有助于将较大分频器的噪声分频。

    您还应该能够在 CLKin1之前放置一个多路复用器。

    所有这些分频器唯一需要注意的是、如果频率过低、请确保不违反任何规格。  此外、如果您有交流耦合电容器、请确保其大小足够。

    此致、

    Dean