This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:I2C 实时编程问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/862998/cdci6214-i2c-live-programing-problem

器件型号:CDCI6214

您好!

我们的产品具有许多不同的配置、我们应该对 CDCI6214进行实时编程。

在生产过程中,我们发现某些器件,PLL 已解锁,如下图所示。 但其他配置是有效的 。

我们检查了输入信号是否正常。 然后、我们将此芯片放在 EVM 板上、问题仍然存在。

  如下图所示、

  步骤1. 写入所有寄存器 , PLL 解锁

  步骤2.  按下“重新校准”, PLL 也 被解锁

  示波器测试表明所有24MHz 输出正常、所有 148.5Mhz   均为异常。

    我们的配置请参阅数据表。  

    以下流程中是否存在任何问题?  

步骤1.  EE_LOCK

步骤2.   CH[4:1]_1p8vde  

步骤3.   按照从0x44到0x00的降序排列程序寄存器地址

我们有步骤4。   "重新校准" PLL