This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:LMK04616

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/861630/lmk04616-lmk04616

器件型号:LMK04616
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我无法将 LMK04616 SPI 接口 配置为3线模式。 您能否提供访问序列来启用它。

注 如果我使用4线制接口、器件工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    请参阅数据表的第98页。  要使用3线制模式、您必须编程...

    • 0x8d[7]中的 SPI_EN_Three Wire_IF = 1。
    • 0x8d[4]中的 SPI_SDIO_OUTPSIT_MUTE = 0。
    • 0x8d[3]中的 SPI_SDIO_OUTPUT_INV = 0 (除非您需要补偿某些反相硬件)

    请注意、USB2ANY 不支持3线模式。

    73、
    Timothy