This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正弦波输入时钟缓冲器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/861887/sine-wave-input-clock-buffer

主题中讨论的其他器件:LMK00804B

尊敬的先生:

我需要一个支持 0.5V 至0.8Vpp 正弦波输入、CMOS 或 LVTTL 输出 的时钟缓冲器、频率 >100MHz 且 功耗低。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachamim、

    我们没有支持>100MHz 输入的专用正弦波缓冲器。

    我想您可以使用 LMK00804B、使用数据表图12中所示的连接图。