This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821EVM:未锁定问题分析

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1166846/lmk04821evm-unlocked-issue-analysis

器件型号:LMK04821EVM

大家好、

在客户用例中、CLKIN=40MHz、OSCIN=30.72MHz、PLL2 VCO=2000MHz、设置此配置时遇到一些问题。

LMK04821EVM 在以下配置下无法锁定、请提供帮助、谢谢。

e2e.ti.com/.../in40-ocsin30_5F00_72-out1000-unlock.txt

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    使用指定值导入十六进制文件(假设 CLKin0和 CLKin1都为40MHz)后、我的末尾的频率规划似乎没有问题 因此、我假设您的环路滤波器存在问题。 您能否向我发送您为其组件实现的拓扑和值? 此外、如果可能、下次请附加.TCS 文件、这样我就可以更轻松地进行调试。 请查看下图、其中显示了您从 TICS Pro 中单击以保存.TCS 文件的位置。

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

             感谢您的回复。 对于您上面提到的问题、

             (1)客户未更改 EVM 板上环路滤波器的拓扑。  拓扑和值是用户指南中的默认设置、如下所示。

             (2)下面附加了配置的.TCS 文件、在此配置中、我们无法将 EVB 配置为锁定。 请检查

    e2e.ti.com/.../clkin40-oscin3072-clkout1000-unlock_2D00_2.tcs

    谢谢  

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    我稍后会回来。  

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    您正在使用的 VCXO 是板上的 VCXO 还是您正在使用另一个 VCXO? 如果是这样、您如何将该 VCXO 包括到电路板中、即您是否将其焊接到 EVM 中、您是否有用于 VCXO 的单独电路板?

    我想指出的是、如果您使用的是已组装到 EVM 中的 VCXO、则 OSCin 频率必须为122.88MHz。 要使电路板装配 VCXO 锁定、它需要接收122.88MHz 输入、这不是基于您的配置的情况。 为什么需要30.72MHz OSCin 信号?

    谢谢、

    Andrea