This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62E0-156M:选择建议。

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK62E0-156M, LMK6C, LMK6P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1168720/lmk62e0-156m-selection-recommendation

器件型号:LMK62E0-156M
主题中讨论的其他器件: LMK6CLMK6P

大家好、

我的客户需要一个156.25MHz 的 DSP 时钟。

除了 LMK62E0-156M、还有其他建议吗? 需要更好的电源。 谢谢。  

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、  

    LMK6X 系列是我们最新一代的振荡器、与 LMK62E0相比、它们具有更高的抖动性能和更小的封装尺寸。 156.25MHz LVPECL 型号将在2023年第1季度发布。 目前、有关所有型号的信息都包含在 LMK6C 数据表中。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    所需时钟的电压振幅为800mV 至1000mV。

    156.25MHz LVPECL 是否仅适用? 156.25MHz LVPECL 的样片何时提供? 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、  

    幅值为800mV 至1000mV 的差分电压(在下图中显示为 Vout-diff = 2x VOD)还是单端(VOD)? 如果是差分、则 LVPECL 很可能是最佳选择。 时钟的实际振幅将取决于终端方案和 接收器的阻抗。  

    LMK6P 样片目前已推出、我将通过电子邮件与您联系以了解更多详细信息。  

    此致、  

    Connor