This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:T1、T2延迟

Guru**** 2599765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/787722/lmx2594-t1-t2-delay

器件型号:LMX2594

大家好、团队、

我对相位同步有疑问。

Datahseet 图24显示了函数的概念、图中提到了 T1和 T2延迟。

T1和 T2延迟时间是否都依赖于 Fosc?

换言之、 在将 Fosc=40MHz 情况和 Fosc=50MHz 情况与完全相同的寄存器设置进行比较时、LMX2594是否显示不同的 T1和 T2延迟时间?

有一个说明、延迟时间主要由 VCO 校准时间决定。 如果 Fosc 发生变化、状态机时钟频率也会发生变化、因此我认为如果改变 Fosc 频率、LMX2594会显示不同的 T1和 T2延迟时间。  正确吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    是的、T1是锁定时间+ MASH_RST_CNT 时间、其中 MASK_RST_CNT 应比锁定时间更长并具有足够的裕度。 T1取决于 OSCin 频率。

    T2是从输入到输出的延迟。 Dean 有一份相关文档: e2e.ti.com/.../LMX2594-Global-Delay.pdf

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    T2的简单答案是它确实会随 PFD、VCO 频率等变化、但它在锁定时间和状态机时钟之间没有很好的关系。

    此外、T2因器件而异、变化约为60ps。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    当测量具有40MHz Fosc 和50MHz Fosc 的 EVM 时、T2延迟时间存在大约500ps 的差异。 在两次测量中、寄存器设置相同(输出分频器=192和 N 分频器=192)、但只有 Fosc 不同。

    50MHz Fosc 和40MHz Fosc 之间的 T2延迟差是否预计会出现500ps 时间差?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Takeo-San:

    我自己没有测量过这个值、但500ps 的声音对我来说并不正确、因为对于1GHz 信号来说、这是半个周期、我不会认为差异会很大。

    您能否简要描述一下您的测量过程? 根据您的说明、我假设输出频率与 OSCin 相同、分别为40MHz 和50MHz。 是这样吗?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hao San、

    1GHz 信号信息来自哪里? 对于1GHz、500ps 是半个周期、但测试测量条件为40MHz 和50MHz、而不是1GHz。

    由于40MHz 和50MHz 之间的 T2延迟时间差、预计会有多长时间?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Takeo-San:

    我只提到1GHz 来描述500ps。 无论如何、我会在实验室中测量该值、并在今天晚些时候返回给您。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Takeo-San:

    我看到40MHz 和50MHz 之间的360ps 差异、因此500ps 应该是正常的。

    此致、
    Hao