工具/软件:Linux
您好,
我在 K2L EVM 上使用 AFE7500卡。RSFDK 4通道 JESD 配置有问题。
执行以下命令
无线电复位
对讲机选择2X2 - 4xLTE20-SC-JESD1-HD
无线电初始化
然后加载并运行 DSP 二进制文件。
收音机在2540 2660上
报告了以下错误:
20 MHz 初始化无线电
[1997.667613] remoteproc0:已停止远程处理器2620844.dsp0
重置成功
加载成功
[1997.737771] remoteproc0:加电2620844.dsp0
[1997.744201] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
[1997.749765] remoteproc0:registered virtio0 (type 7)
运行成功
无线电 ULFreq:2540.0MHz DLFreq:2660.0MHz
无线电 RxFreq:2540.0MHz TxFreq:2660.0MHz
回溯(最近一次调用最后一次):
文件"/usr/bin/radio、第107行、在中
command.onecmd (''.join (sys.argv[1:]))
文件"/usr/lib/python2.7/cmd.py、第221行、位于 onecmd 中
返回函数(arg)
文件"/usr/lib/python2.7/rfsdk/command.py、第1161行、位于 do _on 中
self.radio.radio_on (ul、dl)
文件"/usr/lib/python2.7/rfsdk/radio.py、第345行、位于 RADIO_ON 中
self.dfe.DFE_ON_TX ()
文件"/usr/lib/python2.7/rfsdk/platform/TCI6630K2L.py、第176行、位于 DFE_ON_TX 中
self.rfsdkS.Iqn2Start()
文件"/usr/lib/python2.7/rfsdk/service.py、第180行、位于 Iqn2Start 中
提交 rfsdk.Error ('rfsdkService.Iqn2Start() API 调用失败,状态为%r (%d)'%(状态、结果、))
rfsdk.Error:rfsdkService.Iqn2Start () API 调用失败、状态为'RFSDK_API_RESULT_IQN2_EXTERNAL_SYNC_NOT_DETECTED '(106)
错误:仅当对讲机处于"打开"状态时才能调整对讲机设置。
建议会有所帮助。
谢谢、
Sandeep