This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:LMX2592EVM 的输出和输出电路

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/786157/lmx2592evm-output-and-output-circuitry-of-lmx2592evm

器件型号:LMX2592EVM

我使用 的是 LMX2592EVM。  A 和 B 输出信号明显不同、如下所示:

在原理图中、我可以看到:

有人能否解释电路中的差异(输出 A 使用 Rs 和 Cs、输出 B 使用 Ls 和 Cs)、以及是否预计我的射频输出中的差异?

谢谢、
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    输出 A 和 B 电路的差异在于展示了电阻器上拉和电感器上拉的差异。 请在数据表7.3.10和图13中找到更多详细信息。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在之前发布了此回复(其中包含我以前问过的问题)、但从未出现过...

    我提供的波形是否正确、或者通道 B 是否断开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    形状看起来是正确的。 您可以参阅图29、了解输出功率与频率间的关系。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错过了 B 通道提供差分输出的机会。  如果未使用的端口保持未终止状态、则会得到第二个波形。

    感谢你的帮助。