This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD110A:PQFP 封装不建议布局

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD110A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/786863/cdclvd110a-no-layout-recommendation-for-pqfp-package

器件型号:CDCLVD110A

您好!  

我需要 CDCLVD110A 来进行新设计。 该器件有两种可选封装:1) VQFN 2) PQFP。

由于我更喜欢我的设计中的 PQFP 封装选项、因此我在 CDCLVD110A 的数据表中找到了 PQFP 布局建议、但未找到。 在 CDCLVD110A 数据表中、仅针对 VQFN 提供布局建议。

如何获取该器件的 PQFP 布局建议?  

提前感谢、  

Ohad

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohad、

    我将检查我们是否有一些建议。 我知道许多 PCB 工具都内置了 IPC-7351类型尺寸计算器、可以为您提供尺寸。 您是否有可用的资源?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不,我没有。 实际上、这是布局工程师提出的一项要求、他们通常会将其用于要插入电路板布局的器件。

    谢谢、

    Ohad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohad、

    我被告知、目前我们没有包含 PCB 和模板信息的完整绘图、但我们的团队正在努力创建一个。 但我不希望它将在下周推出。 但是、当它准备就绪时、我会向您发布。

    希望这对您有所帮助?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我的意思是、我希望获得 LQFP 封装的布局建议、就像 您在数据表中针对 VQFN 封装所做的那样。

    您认为什么时候可以获得它?

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    是-此类建议目前在要处理或正在处理的问题中。  根据我的理解、我们可以在本周获得布局建议。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找所附封装。

    73、
    Timothy

    e2e.ti.com/.../VF0032A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢它的占用空间。

    新封装仍然存在问题-缺少电源板。

    如果他们能将其添加到封装中并将其发送给我、我将不胜感激。

    谢谢、

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohad、

    请注意、封装现在显示在数据表中。

    我的理解是 VF (LQFN)封装没有电源板。

    根据第5节中 PowerPAD 的说明、"VQFN 封装的 PowerPAD 通过热连接到芯片以改善从封装中散发热量的情况。 此焊盘连接到 GND。" -我看不到关于 LQFN 采用 PowerPAD 的说明。 我将再次检查并在中添加注释、以便更明确地说明 VF (LQFN)在第5节中没有焊盘(如果已确认)。

    此外、热特性似乎支持这一点。 对于 VF (LQFN)、没有 theta-jc (底部)。 其 JEDEC 标准案例 theta-ja 远高于 RHB (VQFN)。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    但您为我提供的 LQFP 封装尺寸如何? 它没有电源板吗?

    Ohad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    VQFN 封装具有 PowerPAD。  我们更新了数据表的 LQFP 封装没有。

    我将在第3页"引脚配置和功能"上提交 PowerPAD 系列的澄清请求、以指示 LQFP 封装没有 PowerPAD。

    73、
    Timothy