This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318EVM:在配置10Hz 和1Hz 基准输入时需要帮助

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/782028/lmk05318evm-need-help-configuring-for-10hz-and-1hz-reference-inputs

器件型号:LMK05318EVM

您好!

我的客户在配置 LMK05318EVM 以获得1Hz 和10Hz 参考输入时需要帮助、请参阅以下电子邮件:

"我遇到的问题是电路板上的 XO 似乎无法锁定到外部基准(1Hz 或10MHz)。

我对以下配置感兴趣:

XO:                                       10MHz

主要外部基准:      1Hz

次级外部基准:10MHz

输出:10MHz、1Hz"

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    考虑到主基准和次级基准之间的距离较宽、同一器件配置也不能用于锁定。 要锁定到任一输入、您是否曾尝试使用 LMK05318的"开始页面"中的 TICS Pro GUI 生成器件配置? 如果您需要有关使用 GUI 生成配置的进一步帮助、请通过我的电子邮件联系。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是一名来自中国的学生,在使用 lmk05318evm 时遇到了一些问题,我找不到您的电子邮件,您能告诉我您的电子邮件吗...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、

    我看到您已就此问题创建了一个新帖子、我正在关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我认为 lmk05318的开始应该遵循 PLL 初始化序列、但我在第一步和第二步中遇到问题、VCO 校准和 aplls 被锁定(从 xo 自由运行)
    我使用板晶体校准作为主时钟、vco1的公式和中心频率都满足进入 freerun 模式的要求。 然而、当 LED 灯的状态被调整为 PLL1 VCO 校准激活时、它不会亮起。 即使通过 pll1powerdown 手动重新启动、表示 pll1 VCO 校准有效的 LED 指示灯也只闪烁一次。但是、当我级联 apll2 xo 时、来自 pll2 VCO 校准有效的指示灯将打开、 当我将 apll2级联到 apll1时、来自 pll2 VCO 校准有效的光也会关闭、因此我怀疑 EVM 的 apll1有问题。
    此外、在我连接基准并使用带有 DPLL 的 Apll1级联之后。 当 LED 指示灯为默认值时、可以满足 DPLL 锁定要求(DPLL 锁定丢失的指示灯不是高电平、DPLL 保持不是高电平)、但当 LED 指示灯返回指示 PLL1 VCO 校准激活且检测到 PLL1锁定(LOL*)时、 而输出波形与参考波形不是同相的、所以现在我确实怀疑开发板的硬件出了问题。 可以帮帮我吗?非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、

    我鼓励您创建自己的帖子、而不是继续其他人的旧帖子、尤其是在这些帖子已关闭时。 感谢您的合作。