This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:选择引脚晶体时的 CDCE62002 AUX

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/785146/cdce62002-cdce62002-aux-in-pin-crystal-selection

器件型号:CDCE62002

尊敬的 TI:

   我的客户使用了 CDCE62002、并希望为中的 AUX 选择晶体用途。  外部晶体是否有 PPM 要求?  在选择外部晶体时、我们应该注意什么?

   谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    CDCE62002没有设定 ppm 要求。  ppm 要求应根据您对所生成输出频率的要求进行设置。

    选择外部晶体时、请注意预期的电容负载。  如果电容负载介于8pF 和10pF 之间、则无需使用外部电容器。

    如果晶体的电容负载高于10pF、则需要添加外部电容器。

    还请确保晶体的 ESR 小于50欧姆、以确保可靠启动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    谢谢!

    此致!
    沈家祥