This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:lmk05318锁相

Guru**** 2594580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/785878/lmk05318-lmk05318-phase-locking

器件型号:LMK05318

大家好、

提供 XO 输入和基准输入后、通过调整 LED 指示选项可关闭默认的 DPLL 锁定损失;将 LED 指示更改为检测到 DPLL 相位锁定(lopl)后、LED 将保持闪烁。 通常情况下、处于关闭状态的 LED 应指示锁相、但为什么它会持续闪烁?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Annie、

    您可以共享编程吗?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您可以在 TICSpro 中仅启用 DPLL 相位检测阈值、它不会闪烁。