This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:XIN/XOUT 电压

Guru**** 2592930 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/787708/cdce913-xin-xout-voltage

器件型号:CDCE913

您好!

我们的客户评估 CDCE913、有疑问。

它们检查 XIN 引脚的电压。 我附上如下结果。

e2e.ti.com/.../CDCE913_5F00_Crystal.pptx

结果是否正确?

我认为它将在0.9V (1/2*VDD)左右工作。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naoki、

    我在工作台上测量了 XIN 引脚上的电压、并观察到1.6V 的高电压和0.95V 的低电压

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vibhu、

    感谢你的答复。

    我明白了。 振荡电路不是一个简单的反相器。

    谢谢、
    Naoki Aoyama