This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:JESD204B 支持?

Guru**** 2591390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/788093/lmk05028-jesd204b-support

器件型号:LMK05028

你好

LMK05028是否 支持 JESD204B?

如果支持、我能否按如下方式进行设计?

如果不支持、支持的器件有何区别?

此致。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    如您所知、数据表中的 LMK05028不支持 JESD204B。 从技术上讲、您可以使其适用于 JESD204B 应用、但您需要充分了解一些限制...
    1) 1) LMK05028无法生成单个(或一组) SYSREF 脉冲。 在关闭输出之前、您会一直处于连续输出状态。 此模式可以工作... 如果 JESD204B 接收器能够打开/关闭侦听 sysref、那么您可以关闭(或启动) SYSREF、而无需担心干扰。
    2) 2)我认为可以关闭输出、并通过简单地将输出断电来保持分压器运行。 这意味着您可以在需要时重新同步、而无需重新启动所有内容。 这很好。
    3) 3)无法调整输出之间的相位。 这意味着、为了满足 SYSREF 的设置和保持时间、您必须完全依赖接收器来调节或完美地路由迹线、以便它满足 SYSREF 到接收器件时钟的设置和保持时间。
    4) 4)我将保持开放状态、因为我可能错过了这里的内容。 但我认为风险最高的事情是#3、除非您的接收者能为您做工作。

    与 LMK0482x/32或 LMK0461x 进行比较。 能够生成单次 SYSREF 脉冲。 还能够对器件时钟的 SYSREF 相位进行微调。 以本视频为例: https://www.youtube.com/watch?v=9fXAMOPrRYM


    73、
    Timothy