This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:锁定状态问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/787512/lmx2595evm-lock-status-problem

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

我遇到锁定电压问题。

例如、 当我加载12GHz reg datas 时、 我可以通过频谱分析仪查看锁定状态。

但多路复用器输出电压为 0V。   在其它 PLL 芯片的情况下,锁定状态通常表示高电压。

我不知道是什么问题。 测试环境是 TICS Pro。

请帮帮我。

Doohwan、Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    请检查"MUXOUT_LD_SEL"是否设置为"锁定检测"。 该寄存器有两种模式、当 PLL 被锁定时、"锁定检测"返回所有1s。 "回读"回读寄存器。 有关详细信息、请参阅数据表。

    您是否有用于 LMX2595的 TI EVM 板? 在 EVM 板上、有一个绿色 LED 连接到 MUXout 引脚。 选择"锁定检测"后、当 PLL 锁定时、绿色指示灯亮起。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有设置状态与上图片相同。 复位和加载后、锁定电压仍为0V。 但频谱分析仪显示良好的锁定状态。 1个 DIP 软件状态引脚处于关闭状态。 2引脚 DIP 软件状态为 on。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    您能否将该寄存器更改为"回读"并查看您是否能够读回锁定状态?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、您是否在 GUI 中更改频率后切换了"FCAL_EN"?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao

    在 GUI 中更改频率后、我切换了"FCAL_EN"。 但结果是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    您有 TI EVM 吗? 如果是、您能否连接 EVM、请转至 Ticspro ->"Default configuration"(默认配置)(在工具栏上)并加载最新的默认设置、切换 FCAL_EN 并查看电路板上的绿色 LED 是否亮起?

    如果不是、请执行相同的操作(加载默认值、切换 FCAL_EN 并查看 MUXout 引脚是否为1)、但如果不起作用、调试将会困难得多。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我还记得,你在另一篇文章中提到,目前的情况并不正确。 这是否适用于此帖子? 您至少可以与器件通信吗? 在默认设置下正常运行时、电流应略低于400mA、高于350mA。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hao
    默认配置后呈绿色 LED、我更改了频率、LED 锁定显示正常。
    您能解释一下这种情况吗? 加载数据问题?

    此致

    Doohwan、Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现了问题。 直流/直流转换器噪声会使解锁状态变为低电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    您之前的设置可能有问题。 您可以将之前的寄存器值(器件无法锁定)与当前值(器件锁定时)进行比较、并查看有何不同。

    为此、您可以转到"Ticspro -> file -> Export hex register values (Ticspro ->文件->导出十六进制寄存器值)"。 然后、您可以在 Excel 或您喜欢的任何其他工具中比较这些寄存器值。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    此致、

    Doohwan、Kim