This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913:EEPROM 检查

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCEL9XXPROGEVM, CDCEL913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/787802/cdcel913-eeprom-check

器件型号:CDCEL913
主题中讨论的其他器件:CDCEL9XXPROGEVM

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

作为标题、我们希望知道   、在出厂时可以使 CDCE (L) 913烧写在 EEPROM 中。

假设输入频率为16.384MHz、并且无需 I2C 即可生成24MHz。

或者是否有其他建议的方法?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、您好!

    您询问 EEPROM 在出厂时是否已编程? 我的理解是不是的 我将与我们的团队联系、看看我是否遗漏了任何东西。

    有一个插槽式编程 EVM、可用于对 CDCE (L) 913进行编程。 请参阅:CDCEL9XXPROGEVM

    有时经销商可以为您执行此功能、但我没有我推荐的功能。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    那么,如果 TI 工厂不能做到, 我们在发货时是否可以在客户端烧坏?

    如果是、如何执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    CDCEL913可由系统内两线制接口(I2C 或 SMBus)进行编程。  这听起来是一个很好的解决方案。  我找不到更多有关您编程服务的信息。

    至于执行系统内 EEPROM 编程、至少应将 SDA/SCL/GND 线连接到接头、连接和编程。  请参阅数据表、了解有关此方面的更多信息。  请参阅第8.6节中的第8.3.3节 SDA/SCL 串行接口、8.3.4数据协议和相关寄存器映射。

    73、
    Timothy