This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615EVM-CVAL:TICSPRO-SW WON#39;t INSTALL ON Windows 7 x64

Guru**** 2594890 points
Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/787986/lmx2615evm-cval-ticspro-sw-won-t-install-on-windows-7-x64

器件型号:LMX2615EVM-CVAL
主题中讨论的其他器件:TICSPRO-SW

当我尝试从 TI 网站安装最新的 TICSPRO-SW 时、会显示错误-"此文件的版本与您正在运行的 Windows 版本不兼容。 检查计算机的系统信息以了解您是否需要 x86 (32位)或 x64 (64位)版本的程序;然后联系软件发布者。 我正在运行 Windows 7 x64。

一些帖子讨论了与安装相关的.Net 问题。 我已经安装了.Net 4.5.1、4.5.2和4.6.1。

您能告诉我如何解决这个问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su Zhang、

    如果您没有.Net、安装程序会要求进行安装。  不是完全拒绝安装。

    这很奇怪、您能否与我分享以下信息的屏幕截图?   您可以通过按键盘上的、WindowStartKey + R 进入此屏幕。  然后选择系统。

    73、

    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    请参阅以下内容。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 我犯了一个愚蠢的错误。 下载程序会在下载后去除扩展名、我错误地假设这是一个可执行文件。 不是。