This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:断电问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/787543/lmx2595-power-down-problem

器件型号:LMX2595

我在一个电路板上使用5个芯片的 LMX2595、频率为5个。

加载数据后 、3.3V 时的总电流为2A

信号状态良好。  但 温度  会增加到50~ 60摄氏度。  

突然、 电流降至1.2A @3.3V 、信号消失。

我不了解它、 CLK、LE、数据线不在电平上更改。  

您能解释一下这个问题吗?

请帮帮我。

Doohwan、Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    2A/1.2A 是否仅适用于 LMX2595的5个器件而不适用于其他器件? 换言之、一个器件的电流消耗是以前的400mA、现在的240mA 吗? 400mA 大约是正常运行器件的正确电流。 另一方面、240mA 的噪声不是很好。 根据我的经验、我只会在器件损坏时看到此电流电平、通常由电源炸。

    要进行快速完整性检查、请使用"POWERDOWN"位关闭器件、并查看电流是否下降。 要执行此操作、请转至 Ticspro ->"User Controls"(用户控制)(在左侧窗格中)->检查断电(在"general controls"下)。

    此致、
    Hao