This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005-SP:用于 CDCM7005或 CDCM7005-SP 的 PLLatinum Sim 工具的器件模型

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/786885/cdcm7005-sp-device-model-for-pllatinum-sim-tool-for-the-cdcm7005-or-cdcm7005-sp

器件型号:CDCM7005-SP
主题中讨论的其他器件:CDCM7005

PLLatinum 工具是否支持 CDCM7005 (-SP)? 工具中有一个加载器件选项、但 CDCM7005不可作为器件进行选择。  我们使用它作为固定频率上具有外部 VCXO 的整数 PLL 抖动清除器。

此致

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giuseppe、

    我已联系支持此工具的 CTS 团队以寻求更多信息。 一旦我听到他们的反馈、我就会告诉您。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是我从开发并支持此软件的 CTS 产品线获得的响应。

    “没有特定的 CDCM7005,但您可以为部件选择“定制”。
    “定制”PLL 附带“定制”VCO。
    请勿使用所需的功能,因为 CDCM7005没有。

    没有用户指南,但有很多有关“?”的联机帮助 框中。"

    此组还提供了一个"CTS HelpMe" SharePoint 站点,可以在其中发布问题。 此链接位于下面提供的 SharePoint 链接上。

    sps16.itg.ti.com/.../start.aspx

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我转到了看起来更强大的工具 ADIsimpll。 抱歉:)