This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:无法以125MHz 的基准频率锁定 LMX2592

Guru**** 2593140 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/787041/lmx2592-unaable-to-lock-lmx2592-with-a-reference-frequency-of-125mhz

器件型号:LMX2592

您好!

我们使用的 LMX2592的 PFD 为125MHz、RF输出 为7200MHz。 但我们无法使用125MHz 参考频率锁定它。

我已附上寄存器转储、请建议我们在.e2e.ti.com/.../lmx2592_5F00_regdump.txt 上做什么错

此致、

Kamlesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kamlesh、

    您可以在 R39 = 0x278104时重试吗? 这会将 PFD_DLY 设置为1 (4-CLK 延迟)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的参与。