This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:加载设计时未处理异常

Guru**** 2594680 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/785017/pllatinumsim-sw-unhandled-exception-when-loading-design

器件型号:PLLATINUMSIM-SW
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492LMX2430

大家好、

我面临以下问题:我设计 PLL (具有"高级"功能级别)并保存我的设计。 当我重新启动程序并加载此设计时、会出现"未处理的异常"错误。 程序从保存的文件中获取错误的行、例如、它在"建议 FPD、KPD 和自动复选框设置"中的两个字段中写入滤波器类型和滤波器阶数。

我如何解决这个问题?

非常感谢、

Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massimo、

    我无法重现您的问题。 我加载了器件、在高级模式下更改了一些参数、保存了设计、重新启动了程序并加载了设计、但未看到错误。

    您能更具体地说明如何弹出错误消息吗?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的快速回复。 今天上午,我采取了以下步骤:

    1. 打开 PLLatinum Sim
    2. 选择器件 LMX2492
    3. 以"prova01sim"的名称保存设计
    4. 关闭并重新打开 Pllaatinum Sim
    5. 加载设计"prova01.sim"
    6. 错误-->

       

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Massimo、

    好的、我解决了这个问题。 只要您加载已存在的同一器件、就会发生这种情况。 我在代码中修复了它、它将在下一版 PLLatinum Sim 中推出。

    在平均时间内、权变措施是、在使用新器件型号加载新设计之前、您必须使用不同的器件型号。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了以下操作:
    1-打开 llatinum Sim 并选择器件 LMX2430 -->"加载器件"
    2-保存设计
    3-关闭并重新打开 Pllaatinum Sim
    4-选择器件 LMX2492 -->"加载器件"
    5 -加载设计之前已保存
    Result --> Unhandled Exception:从字符串"Passive"转换为"Double"类型无效
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Massimo、

    我更新了程序、以便停止加载同一器件、从而导致错误。 我尝试了上述步骤、但没有得到错误。 因此、我认为我可能需要这样做。 错误与未正确加载到器件有关。

    我正在进行一些其他更新、但计划在4月发布新版本、以解决此错误和其他一些错误以及一些升级。

    此致、
    Dean