This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:SYNC 输入远离输入基准时钟的上升沿

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01410, LMK04828, LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/786824/lmx2595-sync-input-far-from-rising-edge-of-input-reference-clock

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMX2594

来自 TI Designs:TIDA-01410多个 PLL 合成器的相位同步参考设计应用手册"

"板载同步 SMA 输入可用于时序关键型同步。 此输入可由另一个器件驱动、例如 LMK04828或 LMX2594评估板、以生成同步信号
远离输入参考时钟的上升沿。"

从 LMX2595数据表中:

'如果是类别3、则必须使用 SYNC 引脚、并且时序必须远离 OSCin 信号的上升沿。'

_________________

您能否更详细地解释如何使用 LMK04828或 LMX2594设置远离输入参考时钟上升沿的同步信号?

"far"的定义是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LL、

    可以在数据表第6.6节"时序要求"中找到设置和保持时间规格。

    这是时序图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否进一步解释如何设置以 EVB 为参考的方法来执行此操作? 我们有输入:a)参考时钟和 b)来自 MCU 的 SYNC 信号。 我们希望同步输出的计时如上所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LL、

    您可以使用 LMX2594/95本身从 RFout_B 中生成一个 sysref 脉冲 此 sysref 脉冲可用作 SYNC 引脚的输入。 请参阅有关如何使用 SysRef 的数据表。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LL、

    顺便说一下、请查看图28、了解您是否真的需要同步脉冲来使用同步功能。 如果您的应用属于1类或2类、则不需要 SYNC 引脚。

    此致、
    Hao