This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:推荐适合竞争对手的器件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/786571/cdcm6208-recommend-suitable-part-to-beat-competitors

器件型号:CDCM6208
主题中讨论的其他器件:CDCI6214CDCE949

大家好、

谢谢、您能帮您推荐合适的 TI 器件、以击败竞争对手的 P/N。

1.来自 IDT 的9FGV0641AKLF;

2.6V49205BNLGI 来自 IDT;

ICS841604AGI、来自 IDT;

P2P 会更好、否则、如果不是 P2P、建议使用类似的功能、但成本更低。 非常感谢您的帮助!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    请考虑 CDCI6214的第1和第3项。 CDCE949用于#2。

    73、
    Timothy