This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:关于环路滤波器

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/780743/lmk03328-about-loop-filter

器件型号:LMK03328

大家好、团队、

 

我是 Ben 的客户。

 我能否询问 LMK03328的设置?

如何将 lmk03328的寄存器恢复为默认值?

关于环路滤波器、如果我们的 PLL1 VCO 输出设置为5400MHz、C2 = 3.3nF、我应该如何设置 R2、R3、C1、C3?

是否有相关的计算公式?

环路滤波器图如下所示:

请你回答。


 此致、
雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的联系!

    还原意味着什么?
    如果您尚未写入 EERPOM、则可以使用 GPIO 引脚通过其中一个 EEPROM 页面来引导芯片。
    此外、如果您查看数据表(表15-19)、还可以使用 GPIO 引脚从64个默认设置引导器件。

    环路滤波器:
    我假设您在整数模式下使用 PLL、因为您使用的是 C2 = 3.3nF、请尝试以下设置:

    R2 = 0.735k Ω(PFD = 50MHz–75MHz) 0.535kOhm (PFD = 75MHz–100MHz)
    R3 = 0.518k Ω
    C1 = 55pF
    C3 = 35pF

    请从这里开始、如果需要、我可以进一步帮助您。

    谢谢、
    Vibhu Vanjari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的重播、

    如果调整了设定的频率、是否还应调整环路滤波器设置?
    如何计算?
    我的电流环路滤波器设置如下:
    PLL 阶数:3阶
    抖动:禁用
    拉伸:600ps
    R3模式:FRAC-PLL
    环路带宽:正常
    LF 类型:三阶 LF
    请你回答。

    此致、

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:

    是的、每次调整频率时都需要调整环路滤波器设置。

    您可以使用时钟架构工具和教程来计算设置:
    www.ti.com/.../clock-architect.html
    training.ti.com/lmk03328-ultra-low-jitter-clock-generator-step-step-design-process

    谢谢、
    Vibhu Vanjari
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、这解决了我的问题。

    非常感谢。

    此致、

    雷克斯