请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05318 尊敬的团队:
此器件的最大功耗是多少?
1A 的 LDO 似乎还不够。
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
凯文、您好!
查看 LMK05318数据表 第11.2节器件电流和功耗以及 7.6电气特性部分、以计算器件配置消耗的近似功率。
我使用消耗最高电流的设置进行了计算、请参阅以上各节以了解以下内容:
IDD_CORE = 18 + 38 + 20 + 110 + 120 = 306mA
假设所有输出分频器值> 6 且输出类型 HCSL (对于最大电流消耗):
Iddo_01 = 70 + 25 + 25 = 120mA
Iddo_23 = 70 + 25 + 25 = 120mA
Iddo_4 = 70 + 25 = 95mA
Iddo_5 = 70 + 25 = 95mA
Iddo_6 = 70 + 25 = 95mA
Iddo_7 = 70 + 25 = 95mA
总电流消耗= 306 + 120 + 120 + 95 + 95 + 95 + 95 = 926mA (标称值)
如果您的 VDD 和 VDDO 为3.3V、这将使您的功率略高于~3W。
谢谢、
Vibhu